This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110 OCP 有效

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038571/tas2110-tas2110-ocp-active

器件型号:TAS2110

大家好、

当前电池电压约为3.3V、OCP 将激活、
当 Vbatt 3.3V 时、我希望这会降低增益、
感谢您提供 TAS2110的电池参考调整文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您上面的捕获建议将限制器设置为3.3V、但根据您的描述、您可能需要将 BOP 设置为该电平、而不是限制器。 如果您希望 BOP 更快地工作、则可以将攻击步长设置为2dB、并将攻击速率设置为1个样本/步长。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用户指南进行调优?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不是专门针对 TAS2110、但本应用手册可能有用: https://www.ti.com/lit/an/slaa953/slaa953.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师