This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:多芯片应用。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038971/pcm1864-multi-chip-application

器件型号:PCM1864

您好、支持人员、

 

我们的客户希望在 Linux 环境的同一音频接口上同时使用两个 PCM1864 ADC,如下所示。

 

我们查看了器件数据表以验证其功能,我们想知道这些 IC 是否可以同时使用? 是否需要任何类型的"多芯片同步协议"?

 

如果您有任何澄清、我们将不胜感激、

此致、

Esteban V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esteban、

     除了 使用相同的时钟提供多芯片同步协议外、还使用 TDM 将 每个芯片上的适当通道分配到相应 的插槽、以便在共享相同的音频数据输出线路时不与其他器件的数据重叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson,您好!

     

    感谢您的澄清。

     

    此致、

    Esteban V.