This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]德州仪器的超低噪声 JFET

Guru**** 2949630 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE150, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038684/faq-ultra-low-noise-jfets-from-texas-instruments

主题中讨论的其他器件:JFE150、 TINA-TI

我们最近推出了 JFE150、这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET。

JFE150数据表

产品信息和支持

JFE150的一些关键规格:

  1. 5mA IDS 下的宽带噪声为0.8nV/rtHz
  2. 对于较低的漏源电压、栅极电流为10pA (最大值)。 栅极电流在大约5V VDS 以上时消耗。 这会产生1.8fA/rtHz 输入电流噪声
  3. 40V 栅源击穿电压
  4. 24pF 输入电容(Vds = 5V)
  5. 典型 IDSS 为35mA、保证限值为24mA 至46mA
  6. 集成钳位二极管。 如果不使用这些参数、则可以将其悬空。
  7. 低批量价格约为2美元、现可在 TI store 购买。

 

为什么该器件不采用标准 JFET 封装?

               答:我们添加了钳位二极管、必须适应这些二极管。

钳位二极管会产生什么泄漏电流?

A:我们在输入电流规格中测试栅极电流泄漏。 钳位电压设置为5V 和-5V。总的来说、钳位二极管对泄漏的贡献极小(二极管尺寸以及泄漏比 JFET 小得多)。

与许多其他音频 JFET 一样、似乎没有根据 IDS 对器件进行分级。

               答:正确、没有分级、所有 JFE150都将使用规格。 列出的所有参数。

是否有可用的模型?

               答:是的、PSPICE 模型: JFE150 PSpice 模型

               TINA-TI 模型: JFE150 TINA-TI Spice 模型

您将在此产品中提供哪些封装类型?

A:SC70和 SOT23

此产品是否提供双通道产品?

               答:是的、它将很快采用 SOIC 和 VSSOP 封装选项的双通道版本

如何对此产品进行原型设计?

               答:此器件可使用 我们的 DIP 适配器 EVM 进行测试。