主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA828
您好!
我计划使用超低噪声和失真 Speakeramp。 我希望通过自举运算放大器的电源达到电压(+-50V)、从而为电压跟随器晶体管输出级供电。
我想使用 OPA161x 或类似产品。
但是、用于引导这些运算放大器的 LTSpice 仿真似乎会显示奇怪的结果。 我可以引导一些运算放大器(由其他公司提供)。
我也找不到适用于您的新型超低失真放大器的任何 Spice 模型。 有没有我可以使用的功能?
此致
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划使用超低噪声和失真 Speakeramp。 我希望通过自举运算放大器的电源达到电压(+-50V)、从而为电压跟随器晶体管输出级供电。
我想使用 OPA161x 或类似产品。
但是、用于引导这些运算放大器的 LTSpice 仿真似乎会显示奇怪的结果。 我可以引导一些运算放大器(由其他公司提供)。
我也找不到适用于您的新型超低失真放大器的任何 Spice 模型。 有没有我可以使用的功能?
此致
Chris
Chris、
您需要比说"这些运算放大器显示奇怪的结果"更精确。 您是否尝试使用 TINA-TI 仿真工具、如果没有、请单击以下免费下载链接:
https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA%20TI%20DOWNLOAD
我们所有的现代运算放大器都在其产品文件夹下提供了宏模型。 以下是 OPA1611和 OPA828超低失真模型的链接:
https://www.ti.com/product/OPA1611#design-development
https://www.ti.com/product/OPA828#design-development##design-tools-simulation
感谢快速回答、3周前我尝试下载 TINA、但无法安装。 我还有 PSpice、我应该在那里尝试一下吗? 谢谢、我有 OPA161x .lib-model。 我可以引导它(以 ltspice 为单位)直到一个特定值、例如、我不能执行大于+-30V 的摆幅。 使用 OPA161x、我可以上升到+-14V、然后电源自举又带来了另一个+-14V、因此大约+-28V 不再具有。 如果我想提高(当然只使用自举)、正弦变为"边沿"。
您应该能够下载并安装 TINA-TI。 如果您仍然遇到问题、您还可以使用其他 PSpice、如 PSpice for TI -请参阅下面的链接。
https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20FOR%20TI
如果您需要进一步的帮助、请通过使用下面的"插入"按钮插入其图像来显示引导的原理图。