This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:热折返-何时修改默认设置?

Guru**** 2771055 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037284/tas2563-thermal-foldback---when-to-modify-default-settings

器件型号:TAS2563

我正在对两个 TAS2563放大器进行调优、以实现1瓦微扬声器的立体声控制。

我来到过热折返部分、想知道是否有任何理由修改默认设置。

为1W 扬声器供电时、如果我预计最大环境工作条件为~50C、我是否希望放大器裸片温度接近140C? 或者、对于更高的纹波和更高的环境条件(例如汽车)、这是否更令人担忧?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    我在实验室中以8欧姆负载在25°C 环境温度下以1W 连续功耗测试了这一点。  我看到最高裸片温度为38C。  我认为这应该是这种情况的最坏情况。  较高的环境温度将增大此值、但不会达到140C。

    谢谢、

    Chuck Smy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助。 谢谢你。