This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6140A2YFFEVM:TPA6140A2YFFEVM

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038228/tpa6140a2yffevm-tpa6140a2yffevm

器件型号:TPA6140A2YFFEVM

 在台式机上安装 PPC3 (W10-32 Atom x5 Z8300 1.44GHz 2GB RAM Intel HD 显卡)时、安装会中止并显示已加入的消息。

在我的主机器(W10-64 Intel Core i7-7700 3.60GHz 16GB RAM、Intel Graphics 630)上安装时没有问题、尽管我尚未将其与 EVM 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    这里的主要因素可能是32位与64位系统、我将与我们的软件开发团队进行咨询、但请使用64位系统进行 PPC3安装。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不符合:

    PPC3平台发行说明
    版本:3.2.1发布日期:2021年7月1日
    最低系统要求
    1. Windows PC 7/8/8.1/10 32位和64位版本。 2. 1GB RAM 可用。 3.主硬盘中的2GB 空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    您遇到的错误是由于内存分配失败、根据系统在安装过程中同时运行操作系统和其他任务的事实、您的2GB RAM 系统可能太接近1GB RAM 要求; 这很可能是产生误差的原因。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师