This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:散热问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037381/tas5805m-thermal-question

器件型号:TAS5805M

大家好、

我想请您帮助回答以下问题。

1.主体温度计算

用户 希望根据当地标准计算结温。 如果客户测量外壳顶部温度、则 Tj 将计算为 Tj = TC +(ψJT * Power)、对吧?

它们测量图片 TC1处的温度

此外、如何在这样的 D 类放大器 IC 中计算功率?

2.降低 Tj 的方法

用户希望系统中的温度较低。

PVDD = 12.6V、FS = 384kHz 时、℃TC1为105 μ A

您能否建议任何降低功耗的方法?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki

    1.计算正确。 您可以在我们的数据表中按效率曲线计算我们的 AMP 中的功率耗散。

    IC 功率耗散=输出功率/效率-输出功率

    2. PVDD 电压较低时、使用1SPW 模式、效率更高、从而降低温度。

    优化 PCB 以传导热流。 在 IC 下方使用更大的覆铜区和更多过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的评论。 您能告诉我 所附 图片的位置吗?

    此致、Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、

    这是中国的公共假日。 影子将能够在明天向您提供反馈

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki

      这是我们的培训 PPT 之一、我将通过电子邮件向您发送