This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:静音状态和无 I2S 时钟状态之间的 VOUTL/R 状态差异

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036051/pcm1754-voutl-r-state-differences-between-mute-state-and-no-i2s-clock-state

器件型号:PCM1754

各位专家、您好!

客户有疑问。 请您回答吗?
1.如果 MUTE 引脚使用 I2S 时钟置位"H"、VOUTL/R 为0.5*VCC、对吧?
2.如果没有 I2S 时钟、即使 MUTE 引脚已置为"H"、VOUTL/R 也是高阻抗、对吗?
3.客户希望使用 VOUTL/R=0.5*VCC。 可以是这些状态吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Fujiwara,

    我们将查看您的问题、并尽快回复您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    请回答这个问题吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara  Sorry,我有很多项目 我一一一一一一一一一一一。 我会在本周结束前回答这个问题。

    再次感谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara,我浏览了数据表,在我看来 ,如果没有数据或者数据被静音, 它应该位于它的共模电压 VCC/2上。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    PCM1754 VOUTL/R 将为1/2VCC、即使 I2S 信号(bck,data,LRCK,SCK)不输入到 PCM1754、对吧? 如果是、PCM1754将保存上次发送的数据?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、无论 I2S 信号的状态如何、如果您将器件静音、则 VOUTL/R 位于 VCOM (1/2VCC)处。 除非我对您的问题有误解。

    此致、

    Arash