This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:音频论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6340-Q1, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035760/pcm6340-q1-audio-forum

器件型号:PCM6340-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

大家好

 是否有用于 PCM6340-Q1的 Linux 驱动程序?

我们需要设计8 MEMS 模拟麦克风的音频系统。 对于1线路输出、建议将什么 DAC 与 PCM6340-Q1 x 2搭配使用

我们从 TLV320ADC6140开始、但在哪里没有库存、所以我们搬到 了 PCM6340-Q1-您能不能就此提出建议?

我们通过什么方式将麦克风连接到输入级?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要检查有关这方面的内容、并在一天内回复。

    此致、

    Carson

    低功耗音频工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我相信这对您来说是一个很好的解决方案

    https://www.ti.com/product/PCMD3180

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚管理了  TLV320ADC6140、我们需要使用8个差动。 MEMS 模拟麦克风、因此第一个问题是将其连接到 TLV320ADC6140输入的正确方法(直接或带有前置级)

    另一个问题是如何在同一数据总线上连接2个 TLV320ADC6140转接表

    问题3:我需要从该器件系列中选择易于工作的 DAC 可能位于相同的环境中-我们为 TLV320ADC6140购买了 EVB 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    如果您查看第112页的数据表、您可以找到应用示例来帮助进行此类设置

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc6140.pdf?ts=1632155242154&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC6140

    第二个问题:我假设您使用的是 TDM、因此您只需将 I2S 连接在一起并相应地分配插槽。

    我要在音频 DAC 论坛上发布的第三个问题。