This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:应用问题

Guru**** 2544700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037685/tlv320aic3104-q1-application-questions

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好专家、

数据表中有一些问题。

1.对于10.2典型应用部分、图32方框图中的差分输入(红色帧)的含义是什么?  意味着 MIC 输入是差动输入?  

2.对于图36、标题中说它是单端输出。 单端输出意味着 HPLOUT 和 HPROUT 都在驱动自己的扬声器?  

3.如果差动输入意味着 MIC 输入,图36也是差动输入应用?   

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    2.是的。

    差分输入并不总是意味着来自 MIC、也可能来自线路。 该图显示了两个差分输入都连接到 MIC。

    此致。