This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:幻象电源输入原理图

Guru**** 2778195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037608/tlv320aic3106-phantom-power-input-schematic

器件型号:TLV320AIC3106

您好!  

我正在使用 TLV320AIC3106进行器件设计。 我想为需要将 Phantom Power 连接到器件的麦克风提供选择。  

在开发模块上、输入在线路/麦克风的正负输入上有一个0.1uF 电容器。  

我阅读了 TI 设计手册《 使用运算放大器实现幻象供电》。 从该注释中、我设计了以下原理图。  

从0.1uF 双极电容改为10uF 极电容是否能够正确地将动态或电容式麦克风连接到"3106"? 我的原理图是否合理?

感谢彻底检查!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入端的直流阻断电容器取决于所使用的麦克风、因此对于幻象供电、应遵循设计手册中的说明。

    您可能需要在48V 电压本身连接到 GND 的电容器。

    此致。