This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733LEVM:PurePath 3软件-未列出 EVM 应用。 此外、signin 也不响应。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037181/tas5733levm-purepath-3-software---no-evm-apps-listed-also-signin-does-not-respond

器件型号:TAS5733LEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5733

我必须使用评估板 TAS5733LEVM 和 PurePath 3软件进行非常重要的设计工作。

链接  www.ti.com/mysecuresoftware/下载 Windows 版本 ppc3_platform_winInstaller.exe 后、PurePath 已安装、但未列出 EVM 应用。

此外、signin 也不响应。 可能我出了点问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TAS5733LEVM

    您好、

    我必须使用评估板 TAS5733LEVM 和 PurePath 3软件进行非常重要的设计工作。

    链接  www.ti.com/mysecuresoftware/下载 Windows 版本 ppc3_platform_winInstaller.exe 后、PurePath 已安装、但未列出 EVM 应用。

    可能我出了点问题?

    在这方面的任何帮助都是值得高度赞赏的。 谢谢。

    Berthold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berthold、

    您需要等待登录以响应、以查看可用于安装的应用程序。 有时会有延迟、但您需要在加载时等待。 您可以访问所需的 TAS5733软件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我等了一个小时 但至今没有反应。

    手册中的信息和快速入门信息描述了可用的 EVM 应该是列表、甚至执行了命令。

    但在我的 PurePath 控制台上没有有关 EVM 的信息。

    Berthold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berthold、

    是否要检查您是否收到 TAS5733软件地址的通知电子邮件? 这是您需要请求的附加访问权限。

    迪伦