This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:无外部 ROM。

Guru**** 2813245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2705C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036912/pcm2704c-without-external-rom

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件: PCM2705C

大家好、

我的客户希望使用 PCM2704C。
默认情况下、它是否在没有外部 ROM 的情况下工作?

有些型号希望消除 ROM 以降低成本。

如果它可以在没有 ROM 的情况下使用、如何端接未使用的引脚?  


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    PCM2704C/6C 支持一个外部 ROM 接口来覆盖内部描述符。 如果他们不需要 ROM、那么为什么不使用数据表中所示的此系列器件中的其他选项。

    此致

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    感谢你的答复。
    是的、我知道其他器件。
    但是 、我想将这些器件放在一起。
    因此、有些模型希望 消除 ROM 以降低成本。

    PCM2704C 是否可以在没有外部 ROM 的情况下工作?

    还有一个问题、
    默认情况下、PCM2705C 可以在没有任何外部设置的情况下工作吗?

    此致。
    Kengo、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、 PCM2704C/6C 支持一个外部 ROM 接口来覆盖内部描述符 、这意味着在   不使用 ROM 的情况下它已经有一些预定义配置。

    具有相同令牌 的 PCM2705C 应在没有任何外部设置的情况下工作。 我还将再次进行仔细检查、如果我发现另一个明智的做法、它将会让您知道。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    感谢你的答复。
    如果您有更新、请告诉我。

    谢谢、
    Kengo。