This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:失调电压修整引脚的处理

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037681/opa604-handling-of-offset-trim-pins

器件型号:OPA604

大家好、

我们计划使用具有接地基准 V+(40V)电源的 OPA604AU 运算放大器。

您能不能建议我如何 处理 该运算放大器的失调电压修整引脚。

此致、

D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  D.Meenalochini、

    您能不能建议我如何 处理 该运算放大器的失调电压修整引脚。

    如果您想修整和调整 OPA604的电压偏移、可以使用100kΩ Ω 电位器并配置修整电路、如图1所示。 您有大约 +/-50mV 修整范围。

    或者 、如果您不打算使用偏移调节功能、则可以使 OPA604偏移调整引脚保持悬空。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    正如我在查询中提到的、我们计划将 VCC-接地。(带接地基准的单电源)。

    可以在修整点和接地之间连接电位器。

    此致、

    D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meenalochini、

    无论您是使用双电源电压还是单电源电压为 OPA604供电、都不会产生任何影响-失调电压修整电位计必须在引脚1和5之间连接、中间端子连接到负电源轨-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。