This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:自适应陷波滤波器

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034680/tlv320aic3262-adaptive-notch-filter

器件型号:TLV320AIC3262

您好!

我们开发了基于 AIC3262的无线麦克风系统。 我们知道编解码器不支持啸声(反馈)抑制算法、但我们想知道我们是否可以在编解码器的处理能力范围内实施自适应陷波滤波器来获得类似结果。 我们正在运行单声道信号音频和16kHz 采样率。 如果是、您有没有建议使用哪些 PPS 构建块? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在应用此滤波器方面有何计划? 您是否考虑将 SOC 的陷波滤波器系数应用于编解码器?

    我建议查看此应用程序。 请注意 https://www.ti.com/lit/pdf/slaa425。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们考虑从头开始在 SOC 级构建反馈抑制方案并将滤波器系数馈送到编解码器。 感谢您分享应用手册。
    不过、如果我们能在 PPS 中找到自适应滤波器块、我希望能获得更简单的解决方案。
    下面的这个帖子链接讨论了一个现在已停产的 PPS 流程、称为"fb_canl_1"、该流程使用两个陷波滤波器取消反馈。 是否可以使用 PPS 中的现有处理块构建类似的器件?

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/474654/aic3262-how-to-use-algorithm-fb_canl_1-in-pps-tocancel-howling?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=feedback%20aic3262

    谢谢、此致、
    Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、这不可用、但我正在检查是否有其他可能的块、并将告知您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、pdjuandi、
    好的、感谢您的跟进。 请注意、如果 AIC3262的处理/存储能力太有限、我们可以将板载 SOC 的处理能力与 AIC3262结合使用、因此也希望了解有关遵循此路径的可能反馈取消方法的任何建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关知识。 我将在收到 DSP 人员的消息后通知您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从团队那里得到反馈、我们没有 解决办法来取消啸叫声、因为 算法太复杂、无法通过 PPS 中的加法器和乘法器进行开发、并且不确定性能有多好。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    好的;感谢您为我进行调查。 我将关闭此 TT。