主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994、
你好!
我正在尝试使用 MSP430FR5994实现这一目标、但我不确定我目前构建的是什么。 这是电路- .PDF 文件(已更新)。
非常感谢您在评估此原理图方面提供的专业帮助。 我不确定 BUF_DVDD 及其关断功能(以及其他功能)。
此外、我想将其作为 BoosterPack 板、这将是下一步。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我正在尝试使用 MSP430FR5994实现这一目标、但我不确定我目前构建的是什么。 这是电路- .PDF 文件(已更新)。
非常感谢您在评估此原理图方面提供的专业帮助。 我不确定 BUF_DVDD 及其关断功能(以及其他功能)。
此外、我想将其作为 BoosterPack 板、这将是下一步。
谢谢!
Alex、您好、一切看起来都好。 buf_VDD 的点是、它应该被设定为与系统其余部分中使用的数字电压电平相对应的电压、这是因为常规 VDD 的最大值为1.8V、而系统其余部分可能使用3.3V、所以 buf_VDD 将被设定为3.3V。 如果 buf_VDD 为0、则器件无法进行数字通信。
涉及电源的任何其他内容只需注意数据表的电气特性以及涉及的最小值和最大值。
此致、
Carson
您好!
器件的主要属性是其微功耗质量、需要在器件内进行低压运行、这就是为什么 VDD 电源必须按照此处所述保持较小的原因:
数据表第7页中的内容
由于将在中使用此芯片的电路可能具有高于 DVDD 最大值的数字电压、因此器件中集成了一个缓冲级、该缓冲级需要自己的电源、因此 "接口数字 I/O 电路的电源引脚"意味着无论数字上的 BUF_VDD 都需要更高的电压 REST 系统的电压电平通常约为3.3V、因此它能够对电压进行电平转换、以便在以较低电压运行或被上移以输出到系统其余部分的编解码器主部分中使用。
当然、BUF_VDD 没有最低要求、因此如果系统其余部分为1.8V、只需向 BUF_VDD 施加1.8V 电源、但在3.6V 时最大值
卡森、感谢您的参与!
您在该表中引用了"测试条件"。 我理解这只是一些特殊情况、因为如果我们看一下"绝对最大额定值"、它会说:

然后下一个表有2个注释:

(1) DVDD、VDD_OSC 和 AVDD 应在50mV 以内、最好连接在一起。 AVSS1、2、DVSS 和 VSS_OSC 应该是
50mV 以内、最好连接在一起。
(2)最大值(0.9V、DVDD -0.5V)≤BUF_DVDD≤3.6V
根据注释(2)、如果我理解这一权利、BUF_DVDD 应该为:
buf_DVDD >= VSUB - 0.5V。在我的例子中、这意味着 BUF_DVDD 应该>= 3V、这是正确的吗? 如果是、那么我肯定应该更改降压/升压设置并使 VSUB < 2.5V、例如。
另一个混淆点是这一点,第25页:

"注意 A:P2.5可在需要时使 MSP430F12x 关闭 AIC111。"
此注释与"接口数字 I/O 电路的电源引脚"有何关系? 我是说由于 BUF_DVDD 连接到 P2.5、 MSP430的 V_HIGH 是否应>= VSUB - 0.5V (根据第一个要求)?