This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:数字音量控制

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033788/pcm5121-digital-volume-control

器件型号:PCM5121

您好、专家、

在 PCM5121数据表中、数字音量控制在 mini-DSP 处理流程之外、其位置在 I2S 数据进入 miniDSP 之前、这是正确的吗?

但 数据表中的以下描述令我感到困惑、为什么数字音量控制不能影响 DOUT、因为它的位置在 miniDSP 之前?

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    这是一个假期、我们在 E2E 回复中落后了。 让我仔细检查一下、然后回答您的问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的回复、我将等待您的回答。

    此致。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我咨询了一位同事、因为数据表中的描述非常具体、说它只影响 DAC 的模拟输出。   很可能是这样 、 方框图不正确。 它 很可能位于插值滤波器之前的 mini-DSP 的输出端、而不是输入端。

    但是,所有这些 PCM5x 设备都有相同的图,如果出现错误,则所有这些设备中都有…

    不确定我们是否能对这些器件的内部设计有任何了解。 很抱歉,我们 目前无法提供更具体的答案,但我将尝试 看看我是否能找到正确的人来更正图表或注释- 因为它是适当 的,并将让您也知道。 感谢您的关注。

    我暂时关闭此机票。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我的客户希望 PCM5121能够在 DSP DRC 之前进行音量控制、 您能否与合适的人讨论此需求?

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    我将与一位同事核实、他可能知道哪一项陈述或图表是正确的。 他处于不同的时区、因此 可能需要一段时间才能找到它是否确实位于 DSP 之前。  我不认为更改音量控制的位置是一个选项。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    是否有同事的反馈? 客户在 DRC 之前需要音量控制、与 PCM5121相比、我们是否有竞争优势、但不会增加成本?

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件对此进行跟踪、因此我将关闭此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。