This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:4 Ω 与8 Ω 设计折衷

Guru**** 2924530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035500/tpa3136ad2-4ohm-vs-8ohm-design-tradeoffs

器件型号:TPA3136AD2

您好!

我的客户计划使用2个立体声扬声器。 他们倾向于 TPA3136或 TPA3138。 这两款器件均支持4 Ω 和8 Ω 扬声器。 使用两者的优势是什么?

期待您的回应!

-Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能给我们提供更多详细信息吗? PVDD、输出功率?

    如果4欧姆和8欧姆都能满足客户应用的需求、我建议使用8欧姆负载、那么效率会更高。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    扬声器都是用于4欧姆和8欧姆的3W 型号。  这是否能回答您的问题?

    最棒的

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    为了实现更高的效率、我建议使用8 Ω 负载。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您的回答。 在考虑到扬声器要求的情况下、您是否会推荐 TPA3138?

    -Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的。

    此致、

    Derek