This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:D 类输出保护

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034762/tlv320aic3007-class-d-output-protection

器件型号:TLV320AIC3007

大家好、

D 类输出是否具有任何保护? 当以高增益播放高音量信号时、扬声器的声音停止(无 PWM)。 高增益设置是实现低于0dBfs 的削波所必需的。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果增益配置和输出电平符合数据表设置、则它们应该工作且不会损坏器件。

    许多事情都不可能导致输出。 即使在回收电源后、这是否也不起作用?

    数据表的第46页提供了有关 D 类驱动器的更多信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、pdjuandi、

    客户不会写入这些寄存器。 左侧是地址、右侧是数据、对吧? 页码(0/1)是多少?

    它应该 在寄存器73:D 类控制寄存器之前的每一次写入、否则只在启动初始化时写入?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    我将在确认数据时返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    该页面处于序列中、因此每次启用 D 类放大器之前执行这些写入操作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、pdjuandi、

    我了解它包含页面、以及在启用 D 类之前进行的这些写入操作、如下所示。  那么、左侧是地址、右侧是数据、对吧?

    0x00      0x0D
    地址  数据

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    是的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢!