https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033013/tlv320aic3007-echo-feedback-issue
器件型号:TLV320AIC3007你(们)好
我们在设计中使用 TLV230AIC3007、出现了无法解决的回声或反馈问题。
我们使用连接到 MIC3R 输入的有线耳机(兼容 Android)。 这些耳机由 HPOUT 驱动器以伪差分方式(无电容)驱动、具体情况与数据表第44页中的内容完全相同。
连接到编解码器的 MCU 是一个 M4、因此代码是一个简单的 C 测试应用、可捕获数字音频、将其延迟1秒并通过耳机回放。
音频设置为:
编解码器是音频主设备
格式为 I2S
16位音频
从 MCU 的16MHz 时钟输出驱动 MCLK 引脚。
48kHz 的 PLL 设置
ADC 和 DAC 的采样率为16kHz (Fsref/3)
我们将麦克风与耳机隔离、但不断得到衰减速度相当快的回波/反馈。
编解码器中的路由为:
MIC3R 至 PGA_L
ADC_L 处于激活状态
没有过滤器处于活动状态
DINL 路由至 DAC_L (无数字处理或3D 处理处于活动状态)
DAC_L1路由至 HPLOUT 和 HPROUT (通过模拟混频器)
VCOM 设置为 VCM
所有增益均设置为0dB
音频(忽略回声)听起来非常好、似乎根本没有任何其他问题。
您能不能建议我可以查看哪些内容来帮助解决此问题?
谢谢