This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:当我不使用 SPI 控制时、建议使用下拉和上拉电阻器

Guru**** 2651795 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033206/pcm1772-recommended-pull-down-and-pull-up-resister-when-i-don-t-use-spi-ctrl

器件型号:PCM1772

各位专家、您好!

我对 PCM1772有疑问。
我曾讨论过 PCM1750在 该线程上不使用 SPI 通信时的引脚端接。
在本主题中、我得到的答案是只需连接到 VCC 或 GND。
那么、是否有任何建议的上拉和下拉电阻器值?

我正在寻找您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    如果数据表中没有关于上拉或下拉电阻值的具体建议,通常我会使用10k 电阻器,但  对于 SCL 和 SDA 等引脚,我会使用  较小的上拉电阻器。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我理解并建议使用10k 或更小的电阻器进行上拉和下拉。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我们选择了升压和降压电阻器、因为 MC/MD = 4.7k Ω、/MS = 10k Ω。
    从您的角度来看、这是可以接受的吗?

    此外、我们还有其他问题。
    您是否会回答以下问题?

    1.为什么建议为数据和时钟线路使用比其他线路更小的电阻器?
    2.是否有上拉/下拉电阻的最小建议电阻值?
    3.当我们使用较小的上拉/下拉电阻器时,是否会对功耗产生任何影响?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    通常、这些电阻器的范围为2k 至10k。  通常、一旦连接到 PU 的节点变为低电平、 它 将从连接到的电源汲取一些微小的电流、 而该电流随着电阻 器变小而增加。 您可以查看此链接( rheingoldheavy.com/.../ ),尽管我不保证 它提供的信息的正确性,但它可以作为查找问题答案的良好起点。

    我希望您能回答您的问题。 我现在要关闭 TT。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    您会直接回答我的问题吗?
    对于建议的上拉/下拉电阻器、建议在时钟和数据线路上使用较小的电阻器与其他线路进行比较。
    您能否告诉我、为什么您建议仅对时钟和数据线使用不同的电阻器?

    很抱歉忘记了它、但我已经讨论过这个线程中推荐的上拉/下拉电阻器。
    在此主题中、其他 TI 员工建议使用10k 至100k 电阻器、但您建议使用更小的电阻器。
    为什么会有这种差异?

    对于静态电流、您可以在 URL 上附加链接、但我找不到它。
    我认为所有引脚都是输入引脚、因此电阻器差异不会导致静态电流相对于器件关断模式的 Iq (5uA 典型值)的特别增大。
    这种理解是否正确?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,有一篇文章介绍了如何为 I2C 选择上拉电阻器,您可以在 SLVA689–2015年2月《   I2C 总线上拉电阻器计算》中阅读该文章。 这是一份 TI 应用手册、显示了详细计算。

    关于静态电流、您的理解是正确的、 如果是输入引脚、则无关紧要。

    此致、

    Arash