This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1791A:单声道模式选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034617/pcm1791a-monaural-mode-selection

器件型号:PCM1791A

你(们)好

请告诉我用于通过 I2S 将 PCM1791A 设置为单声道模式 PCM1791A 的正确算法。

我尝试执行以下操作:
通过 I2S 复位 PCM1791A
设置 OPE 位"1"(寄存器19、DAC 操作控制)
设置单声道位"1"(寄存器20、单声道模式选择)
设置 OPE 位"0"(寄存器19、DAC 操作控制)。

该算法不起作用。

请帮我!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 将查看这一点、并告诉您我认为问题是什么。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会 向我发送您正在使用的确切脚本、即、如何将 OPE 或 Mono 设置为所需的值?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellо μ A、

    WR_PCM (152、18、0b11010000)

    WR_PCM (152、19、0b00100000)

    WR_PCM (152、20、00000b1000)

    WR_PCM (152、19、0b00000000)

    WR_PCM (154、18、0b11010000)

    WR_PCM (154、19、0b00100000)

    WR_PCM (154、20、0b00001100)

    WR_PCM (154、19、0b00000000)

    WR_PCM (地址 芯片、寄存器、数据)

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、查看您的代码、我不确定我是否遵循您所做的操作、例如、对于 B4、您似乎正在更改 B5

    此外、 在152、20、00000b1000中  、为什么要更改传统格式?

    通常 、如果您将器件静音、则器件将保持静音状态、直到您再次取消静音。 那么、使用相同的令牌、您是否设置 OPE=0并且永远不会将其恢复?