This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:输出滤波器

Guru**** 1810930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035752/tpa3221-output-filter

器件型号:TPA3221

你(们)好

因此、我将在 立体声模式 (2个3欧姆负载)下为 TPA3221设计一个输出滤 波器、但在选择合适的电感器时遇到问题。 推荐的电感器为:

Coilcraft UA8014-AL

Sagami 7G14J-100M-R / 7G14D-100M-R

然而 ,萨加米的可用性很差 ,Coilcraft 的价格很高。 因此、我正在寻找外形小巧的替代产品。

Bournes  SRP1265A-100M 工作正常吗? 电感/电流曲线在0至9A 范围内相当平坦。   

您是否可以推荐任何其他电感器?

第二个问题:

最初、我使用的是6.8uH + 068uF LC 滤波器、如 TPA3220-MICROEVM 中所示。 但是、这在辐射发射 EMC 测试中没有给我带来良好的结果。 那么、我将移动到10uH。  

1) 1)为了获得最佳的 EMC 结果、我应该将什么电容器用于3 Ω 负载? 1uF? 1.5 μ F? 2 μ F? 这将如何影响空闲损耗?

2) 2)在数据表/EVM 上有额外的滤波器组件:10nF+3.3r 和1nF。 这些对 EMC 有帮助吗?

3) 3) TPA3221的数据表上显示使用10nF+3.3r 和1nF、但 在 EVM 的原理图 上显示为1uF+3.3r 和1nF。 哪一项最适合使用!?

第三个问题:

还有其他改善 EMC 的技巧吗? 我已经在使用4层电路板、将去耦1uF 电容器放置在非常靠近的位置、并在内层上运行开关输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题1: 从电流额定值方面来看、我认为使用 Bourns 的电感器没有问题。 但您仍需要测试 THD 性能以确认是否满足要求。

    问题2:辐射发射测试失败的频率是多少?  如果频率较低、则可能会使用激进的 LC 滤波器。 如果是高频、则如果元件超出 SRF 范围、LC 可能无法工作。   

    1) 1)一个好的建议是在试验室内测试它们。  

    2) 2)这些 内容不用于 EVM、只是其中的一个占位符。  

    3) 3)请参阅数据表10nF+3.3r。  EVM 只是其中的一个占位符。

    问题3:EMC 是一个系统问题、应按案例分析。  请提供以下信息。 然后需要进行一些 Furthur 实验、以确定根本原因所在。

    1. PCB、机箱图片

    2.使用了什么电源?

    EMC 测试图

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦

    我实际上没有测量 THD 的设备、我希望能够根据我发布的 LC 曲线得出意见。 然而、现实情况是、我认为0.01%和0.1% THD 之间的差异是不可闻的。  

    分室时间很贵、因此我没有几个小时的时间来进行多项测试、并在更换部件时四处走动... 我只是希望获得一般性建议。  

    我的最后一个问题是有关 R-C 缓冲器的问题。 应使用1uF+3.3r 来抑制滤波器的谐振峰、这应该是建议的吗? 10nF+3.3r 的用途是什么?

    关于 EMC、我想私下谈论这一点、以便我可以分享图片和图解。 我可以安排吗?  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    10nF 和3.3r 被称为"Zobel network"。 它用于转储阻抗峰值(与 Freq)的扬声器模型。 如果您使用已知阻抗负载、则只需将其移除。

    此致、

    Luis