This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:EMC 和 EMI 的根本原因

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035607/tas3251-emc-and-emi-root-cause

器件型号:TAS3251

大家好、

红线部件是由于安全预扫描而添加的部件。
该器件不在应用电路中、

由于电容 I 更改为1nF (放大器频率500kHz 更改为450KHz)、但损耗增加了4W。
是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    1nF 将增加10欧姆电阻器上的功率耗散。  除此之外、没有其他副作用。

    您可以在试验箱测试后调整此电容值。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    如何 计算 电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我相信此应用手册可以回答您的问题。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa201/sloa201.pdf

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于10欧姆电阻器不会很热、但电容器会很热、您能帮我计算电容器规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开关操作中、电容器充电和放电。 它上面没有太多的功率耗散。