This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:可能的最低阻抗

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036013/tpa3220-lowest-possible-impedance

器件型号:TPA3220

你(们)好

作为业余项目、我将设计基于 TPA3220 D 类放大器的汽车音频放大器。  这种汽车音频设备经常会出现的情况是扬声器具有很低的阻抗(2欧姆甚至1欧姆)。 我不担心2 Ω 负载-毫无疑问、TPA3220可以在 PBTL 模式下驱动该负载。 但阻抗为1欧姆的负载会怎么样呢? 产品选择器告诉我 TPA3220能够驱动1 Ω 负载

但数据表(我更相信这一点)表明、1.6 Ω 是 PBTL 负载下的最小电阻

另一方面、我了解到、当 PVDD 为30伏时、上述值(1.6)有效。 因此、直流电流限制应为30/1.6 = 18.75A。对于我的应用、PVDD 的电压最高为15伏、因此即使在1 Ω 负载下也不大可能达到电流限制。

是否有任何其他限制因素限制 TPA3220在此类低阻抗负载下运行? 如果没有、我应该对 THD 和功率耗散有什么期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

    低阻抗负载的主要问题是触发过流故障、 如果您的运行条件得到管理、以至于您输入的信号不足以触发 OC 故障、则器件应该可以正常运行、因为从器件运行/稳定性的角度来看、这是主要问题。  

    我建议您验证 EVM 或系统上的运行条件、以确保不会触发任何故障条件。

    此致、

    Luis