This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036151/power-management-forum

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件: TLV803E

大家好、

数据表显示、可为特性 N 选择延迟时间选项
我有一位客户想要选择50、100和150ms 选项、我想知道是否可以提供这些选项。

此致。
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu-San、

    客户需要哪个电压阈值?  请使用器件命名规则创建 OPN。  请参阅以下内容:

    目前、以下是可用的 OPN:

    目前、上面列出的 OPN 只有40us 的复位延迟。  目前、我们没有任何具有"N"版本的50ms、100ms 或150ms OPN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。
    我们无法确认阈值。
    但对于所有阈值、除了40uS 之外、没有其他任何东西、对吧?
    您是否有计划在将来发布它?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu-San、

    是的、我们确实计划发布 TLV840的其他变体、但不会在不久的将来发布。  

    您是否考虑 过 TLV803E/809E/810E 系列?  由于客户对 TLV840N 型号感兴趣、该型号仅将 VDD、GND 和/RESET 引脚作为有源引脚、因此 TLV803E/809E/810E 提供相同的功能、但采用更小的封装和更少的引脚(仅3引脚)。  请参阅下面的器件命名规则和封装选项。