This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:关于 MUTE 引脚的延迟

Guru**** 2555940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035244/tpa3123d2-about-the-delay-of-the-mute-pin

器件型号:TPA3123D2

大家好、

数据表显示、切换时 MUTE 引脚的延迟为120ms、但如果以高速(例如100ns)切换、对 IC 有何影响?

此致。
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    高速意味着什么?

    TPA3123开关频率为250kHz、是固定的。 音频输入将改变 PWM 占空比、但不会 改变频率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。
    高速意味着 MUTE 引脚的输入高速交换。

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    建议不要将静音引脚信号发送到高速。 它应至少等待120ms 以使输出静音或取消静音。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。
    我知道这个。
    如果我这么做、我想知道会发生什么情况。
    或者、我想知道 MUTE 引脚的最小脉冲宽度。

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如果时序不合适、内部 FET 可能会工作异常。 MUTE 引脚不需要 plus-width、但它应等待120ms 以再次取消静音或使器件静音。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。
    如果内部 FET 工作异常、它会断开还是会受到噪声等的影响?

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    器件不会中断、器件具有内部保护逻辑。

    需要评估其他风险。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。
    我解决了原来的问题。
    非常感谢。

    不过,我还有一个问题要回答。
    MUTE 引脚上的120ms 为典型值、您知道 MAX 值是多少吗?
    这是设置不应进行切换的时间所必需的。

    此致。
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很难深取最大值数据。 各种值应该非常低、我认为应该在10ms 内。

    此致、

    Derek