This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:[离线支持请求]关于 TAS5805M 的采样率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036044/tas5805m-offline-support-request-about-sampling-rate-of-tas5805m

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI 团队:  

我们的设计 LRCK 为44.1kHz、但工作频率为48kHz。

在 TAS5805M 的 I2S LRCK (采样率)论坛中、

44.1kHz 和48kHz 彼此非常接近。

但是、一个半便条的差异是一个致命缺陷。

是否要更改 TAS5805M 的工作频率?

例如,添加频率处理 F  '= F*48/44.1。

此致、

K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta

       恐怕58系列都是这样设计的。 此外、5805已使用多年、很难实现如此大的变化。 也许您可以联系您的 FAE 并向我们发送电子邮件、告诉我们您的产品信息和问题、也许我们可以提出其他问题。