This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:询问 DRV603设计问题。

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034996/drv603-asking-for-drv603-design-questions

器件型号:DRV603

大家好、

客户希望设计从电视到驱动器线路输出或耳机输出的 DRV603。

您是否会查看原理图/问题并提供意见?

(1) DRV603在负载32Ω Ω 时是否能够支持5mW 的耳机输出?

(2) DRV603能否在负载10kΩ Ω 时支持2Vrms 线路输出?

感谢你的帮助。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    第一种情况下、输出断开规格、支持最小负载阻抗。

    在第2种情况下、如此大的负载可能会影响增益性能、但器件仍然可以处理它。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    谢谢。 您对原理图有任何顾虑吗?

    DRV603可以支持第一种情况吗?

    BR、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对原理图没有什么真正的顾虑、因为您所呈现的两种不同情况有一点不规则、但案例1很可能无法由器件处理、而案例2似乎没有足够的电流让器件高效使用。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这已转移到电子邮件、我将关闭该主题。