This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:4 Ω 或8 Ω 负载之间的设计权衡

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035484/tpa3255-design-tradeoffs-between-either-a-4-or-8-ohm-load

器件型号:TPA3255

您好!

我将 TPA3255 D 类功率放大器用于需要驱动具有60-80kHz 波形的4或8 Ω 负载(主要是实际阻抗)的设计。 我已将 TPA3MY 设计的 PWM 调制频率增加到600kHz。 我需要在为我的应用选择4或8欧姆负载之间做出决定。 我的设计实现了一个 BTL 共模 LC 滤波器网络。 我知道、负载值(4或8欧姆)将影响所需的 L 和 C 值、以便在给定我的应用所需的带宽的情况下使滤波器的3dB 点合适。 我还了解、对于8欧姆负载、该放大器将具有更高的输出电流、用于向4欧姆 Vs 输出相同的功率输出。 但是、在决定为 TPA3255选择4或8 Ω 负载时、我是否应该注意其他设计权衡?

谢谢你

肖恩