This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6020A2:TPA6020A2音频缓冲器产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6020A2, TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035290/tpa6020a2-tpa6020a2-audio-buffer-offer

器件型号:TPA6020A2
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32TM4C123

您好!

在我的音频项目中、我想  将 TLV320DAC32与 TPA6020A2一起使用。

有可能吗?

我使用的是 TM4C123 MCU、我将使用 I2C 控制扬声器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muzaffer、

    您的建议看起来不错、我没有发现任何问题。
    您有什么具体限制吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们希望将功率提高500mW 至3W。

    TLV320支持高达500mW 的功耗、我们可能需要更高的功耗、因此我想将 TLV320与 TPA6020搭配使用。


    此致。

    感谢你的帮助。