This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM 输出模式中的 BCK 时钟速率(正常速度、从机、左对齐)

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035456/pcm4222-bck-clock-rate-in-pcm-output-mode-normal-speed-slave-left-justified

器件型号:PCM4222

您好!

我正在尝试了解在 PCM 模式、左对齐数据格式、从模式、正常速度模式下使用 ADC 时如何设置 BCK 时钟输入速率

引用 数据表 (第21页):

对于 I2S 和左对齐数据格式、主模式下的 BCK 时钟输出速率固定为正常
模式为128fS、双速和四速模式为64fS。 在受控模式下、BCK 时钟输入速率为
建议在正常模式下使用64fS 或128fS、而在双速率和四速率模式下使用64fS。

我将为 PCM4222生成时钟的主器件将提供64fS 的 BCK 时钟(以及1fS 的 LRCK 和256fS 的 MCK)。

PCM4222是否会自动检测到 bck 是64fS 而不是128fS? 否则、我不理解如何在 PCM4222上进行该设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要您为 您使用的 FS 速率和 MCLK 输入正确设置了所有内容、器件就会检测到正确的 bck、没有问题、否则您将获得不可读的失真或时髦数据、或仅获得无数据输出 任何东西。

    此致、

    Carson