This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:无法连接到 TAS5825MEVM-SB

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5825MEVM-SB, TAS5825M, TAS5825MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035302/purepath-cmbevm-cannot-connect-to-tas5825mevm-sb

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825MEVM-SBTAS5825MTAS5825MEVM

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我无法通过 PurePath-CMBEVM 连接到 TAS5825MEVM-SB。

我参考了以下两个链接、但它仍然没有解决。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769470/tas5825mevm-cannot-connect-to-tas5825mevm-through-purepath-console?keyMatch=TAS5825MEVM+PUREPATH+HARDWARE+ID+IS+INCORRECT

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839924/purepath-cmbevm-hardware-checks-halts-hardware-id-is-incorrect?keyMatch=TAS5825MEVM+PUREPATH+HARDWARE+ID+IS+INCORRECT&_ticdt=MTYzMTI0NjYyNHwwMTdhYmM1MTYyZWYwMDAxZTIzN2JiNDUzMTFiMDMwNzMwMDJiMDZiMDA4NmV8R0ExLjMuMTYwMzAyMDg4My4xNjI2NjU3MDkw

请帮帮我。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

          1.请确认 PPC3和 TAS5825M 版本是最新版本。

          2.检查 TI 音频驱动器是否正常(将 EVM 插入计算机时、声音播放设备应选择 TI USB 音频)

         建议  使用 TAS5825MEVM 而不是 TAS5825MEVM-SB 进行调试。 但我认为您的问题不是大问题、因为 TAS5825MEVM-SB 可能没有 SDOUT。 您可以通过输入调优接口来尝试下载程序、以检查放大器是否可以工作。

     

    Leon