This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 GSM 应用的免提音频驱动程序

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035004/hands-free-audio-driver-for-gsm-application

主题中讨论的其他器件:TPA6211A1TPA2011D1

我们正在无线内部通信应用中使用 SIMCOM A7672 GSM 模块。

GSM 模块只能驱动30mW、32 Ω 扬声器。

您能否推荐我们可以用来驱动1W、8 Ω 扬声器的放大器芯片?

希望获得专门用于降低 GSM 噪声的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    您可能对模拟输入放大器感兴趣。 有一些 AB 类放大器、如 TPA6211A1;或有一些 D 类放大器、如 TPA2011D1。 如果您对其中任何一项感兴趣、我们可以详细了解这些要求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师