This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255:有关内部 PWM 发生器的问题

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1035154/tpa3255-tpa3255-questions-about-the-internal-pwm-generator

器件型号:TPA3255

大家好、

感谢您花时间阅读我的帖子。 我最近使用 TPA3255完成了一个项目。 我有以下问题可以帮助我更好地了解放大器的工作原理。

根据我对 D 类放大器的理解、通常使用 PWM  将有关音频信号的信息编码为脉冲流。  

1. 三角波形或斜坡波形的频率是否在 数据表的第6页上表示为 Fpwm

2. TPA3255中该 PWM 发生器的量化位数是多少?  我在数据表中找不到相关信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erjian、

    1.是的,这是正确的

    2.这是我们不提供的与设计相关的信息。

    此致、

    Luis