This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:大约同步192kHz 采样

Guru**** 2652505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034734/pcm1840-about-simultaneous-192khz-sampling

器件型号:PCM1840

您好!

由于4通道同步192kHz 采样、我的客户将设置以下配置。

此配置是否正确?

 

・MsZ:低电平(__LW_AT__从模式)

・FMT0,FMT1:低电平(__LW_AT__4通道输出、具有时分多路复用(TDM)模式)

・Ω 输入192kHz 脉冲至 FSYNC

・Ω 输入24.576MHz (192kHz x 4通道 x 32位)至 BCLK

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    这符合您的需求、但我仍记得为您所需的设置设置 md0和 MD1引脚。

    此致、

    Carson

    低功耗音频工程师