This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:您能告诉我设置 SCK 的计算公式吗?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033974/pcm1754-could-you-tell-me-the-calculation-formula-of-setting-sck

器件型号:PCM1754

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我需要知道如何设置 PCM1754DBQ 的 SCK。
您能告诉我设置 SCK 的计算公式吗?

以下是 PCM1754DBQ 的其他设置:
PIN 设置
FMT:高电平(使用10kΩ Ω 上拉至+5V)
DEMP:低电平(通过10kΩ Ω 下拉至 GND)
2.格式设置
FS:10kHz
Bck = 32fs=32×10kHz=320kHz
标准数据格式;L 通道=高电平、R 通道=低电平(16位右对齐、bck = 32fs)

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yuki、

    这是美国的一个假期、我们落后了。 我将查看您的查询并回复。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    SCK 通常为 N.FS,其中 N 可以为128,192,256,384,512,……

    请参阅数据表中的表1、因为它不支持某些 SCK 值(取决于您的 FS)。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    采样频率(fs)必须设置为10kHz。
    从7.5电气特性...
    系统时钟频率为128fs、192fs、256fs、・・・μ A、1152fs
    更好
    192 x FS (= 10kHz)= 1.92MHz
    有问题吗?
    对此,
    Seiso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10K 不是常见的音频采样率、但 理论上 N.FS 的计算 是正确的。

    此致、

    Arash