This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:工作温度校准

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033929/tlv320aic3104-q1-operating-temperature-calrification

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1

大家好、

 根据数据表、TLV320AIC3104-Q1的最大工作温度 Ta 仅高达85C (Tj、绝对最大值= 105C)。 相比之下、TLV320AIC3109-Q1具有 Ta、最大值高达105C、而  Tj、绝对最大值= 125C。 此信息是否正确且最新?  

客户正在寻找 Ta 编解码器、最大值为100C =>根据数据表、3104无法满足要求。 请提供建议。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来是正确的、但我正在与系统团队再次进行检查。

    他们需要立体声、这是不能使用 AIC3109的原因吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已确认 AIC3104Q1的数据表最大工作温度是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的确认。 我已经验证了答案、没有关于此主题的更多问题。  

    如果3104能够达到更高的温度、这将是很好的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    团队知道这一点。