This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:CPVSS 仅达到-28V、并在输出信号达到4、7Vpp 时开始振荡

Guru**** 2815325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032938/tpa6130a2-cpvss-only-reaches--2-8v-and-starts-oscillating-when-output-signal-reaches-4-7vpp

器件型号:TPA6130A2

这是论坛问题的增编:

电荷泵不会充电至满 VDD、输出信号的负半波过早饱和

我跟进了上述博文中的评论、并在直接连接一个低 ESR 电容器(0402)焊盘并靠近 IC 的 VDD 引脚和另一个连接到接地层时检查泵是否工作更好。 结果是一样的。 我想知道泵的输出电压实际上应该是什么值。 在该 IC 的数据表中找不到 CPVSS 规格。

一旦负半波接近泵产生的负电源电压、我就会在信号上和 CPVSS 上看到振荡。 从所附图片中可以看出、在信号饱和之前、CPVSS 已经变得不稳定。 出于输出保护的原因、连接的负载是一个阻抗为63Ohm 的耳机和一个10Ohm 的串联电阻器。

欢迎您提供任何帮助!

谢谢你。

RSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RSC、

    我们将查看您的描述、并在本周结束前再次提供进一步的评论。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、Ivan!

    此致、

    RSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSC、

    很抱歉、对于较晚的响应、我将使用 EVM 测试类似设置以比较结果、这可能是预期行为。
    63欧姆的阻抗高于通常的耳机阻抗、对于更高的阻抗、输出功率将更小。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、感谢您的回复!

    同时、我进一步调查了以下结果:

    只要耳机放大器的输出信号处于指定的参数范围内,就可以正常工作。 音频信号失真似乎未反映在提供的数据中、因为它可能不在测量带宽内(不过、数据表中没有有关带宽的数据)。 300kHz 开关频率引起的失真对可闻频率没有影响、只要它不与任何其他信号成分调制即可。 仅仅是 由于输出电压范围受限而导致的振幅限制会导致测量的(音频)失真。

    (由于我们这里有耳机放大器、因此可能不需要在数据表中进行调节。 由于音频带宽和开关频率之间的比率、与开关噪声的互调失真非常不可能。 当应用较高频率成分时、这可能是另一种情况。 我看到其他人关于使用此耳机放大器进行超声波声音放大的报告。 此处可能指定的测量带宽是有用的信息。)

    我的结论是、-2.8V 足以使 CPVSS 驱动最高负载、额定电压低至12.8 Ω(绝对最大额定值)、这是绝对合理的。 在立体声配置中、16 Ω 负载(@VDD =+5V)的额定输出功率为138mW。

    被视为正弦信号、理论上、该负载上的电压约为1.49Vrms 或4.2Vpp、这意味着它不会接触-2.8V 的电源限制。 电流约为93mArms 或263mApp。

    实际上、我以4.2Vpp 在16欧姆电阻负载下测量了输出。 如下图所示、输出失真是由振幅限制和泵开关轻微引起的。 在10Hz 至24kHz 的带宽内、测得的 THD 为0.2%。 这甚至比数据表的规格更好。 THD 为1%。

    当输入电压增加1dB 时、输出电压显示 THD 为3.3%。 16 Ω 时测得的输出幅值为4.32Vpp 或1.53Vrms。 只有信号的振幅限制会导致在受限带宽内测量的失真值、而不是泵引起的纹波。

    当输出接近空载时(测量系统输入为100kOhm)、测得的输出电压为4.65Vpp 或1.64Vrms。 该电压也未达到-2.8V 的电源限制。 此外,由于缺少负载,信号上几乎看不到负电源纹波。 因此、即使在输出电压最高的情况下、信号振幅的绝对峰值也不会高达2.8V。

    加载了16欧姆电阻器时、输出电压的降低反映 了顺便说一下、计算出的输出阻抗约为1.7欧姆。

    尽管测量结果看起来乍一看就会显示电路故障、但我认为仔细观察会显示电路的正确功能、数据表会与实际情况进行比较。

    感谢 Ivan 和 Arash 在这个主题上提供的友好帮助。

    RSC