This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:THD+N 上有两个峰值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034608/tpa6138a2-two-peaks-on-thd-n

器件型号:TPA6138A2

您好!

我们在自己的 PCB 上看到了 Vdd=3.3V RL=33 Ω SE 输入配置时的奇怪 THD+N 特性、而不是 EVM。

在附加图像中、电压削波之前有两个峰值、我们还观察到正信号峰值处的开关噪声。

(AP 图的水平输出功率未校准)

 

 

在空载条件下、此噪声消失。 它看起来与电荷泵噪声相关、但它是正极侧。

您能给我们提供 PCB 布局或其他关键 GND 连接等的检查点

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我对调试有一些问题/建议:

    • 是否仅在更高的负载阻抗下?
    • 如果您使用16欧姆等较低阻抗、是否有所不同?
    • 是否可以使用不同的电源进行测试? 最好直接在 VDD 上(希望排除为器件供电的任何 LDO 或转换器)
    • 您还可以尝试不同的扫描频率吗? 有什么不同吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

     

    感谢您的及时建议。

    我们已确认 EMC 射频旁路电容器直接连接到输出节点。

    因此、它是 TPA6138A2的高容性负载、通过更改电容位置来解决。

    感谢您一如既往地提供的热情支持。

     

    此致、

    Mochizuki