This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:诊断和保护功能

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032959/tas2505-diagnostic-and-protect-function

器件型号:TAS2505

您好、先生、

我的客户希望测试扬声器输出信号对地短路和对 V (24V)短路。

您能否帮助检查信号输出是否支持如下所示的诊断和保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    器件保护功能适用于:

    • 输出到 GND 短路
    • 端子到端子短路
    • 输出到电源短路。 仅当电源<= SPKVDD 时
    • 随温度变化的变化

    如果在高于电源的功率下发生电源短路、则需要对器件输出提供一些外部保护。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    对于输出到电源短路、如果电源为24V。  

    有没有关于外部保护电路的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很遗憾、从低功耗音频的角度来看、这种保护没有以前的应用手册或类似的内容。 但是、如果您考虑汽车或隔离应用、可能会找到一些参考设计。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!