This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:原理图审阅者

Guru**** 2926920 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204, OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032496/pcm4204-schematic-reviewer

器件型号:PCM4204
主题中讨论的其他器件: OPA227

尊敬的团队

客户的新项目中、我们在 PCM4204中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?

随附的文件为 PCM4204原理图、请帮助查看和提出建议。

e2e.ti.com/.../ADC_2800_PCM4204_29005F00_2021_2D00_0901e.pdf

关于 PCM4204的引脚51和引脚62,它们能否直接连接到 GND 而不跳转?

注释。

  1. J13是单端模拟输入信号。
  2. J44/J46/J47/J48是 NE5532DR、

它使单端输入单端成为差分信号。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我将在48小时内查看此信息并返回给您。

    此致、

    Carson  

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    无需跳线、

    但您能解释一下这个电路吗?

    这是否采用单端方式并产生差异?

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    CS5368是一款差分输入 ADC 转换器、

    电路为 CS5368参考设计、如下所示。

    它采用单端单端转差分单路,而 OP 则采用 TI 的 NE5532D。

    我们已经验证了其他项目上的电路、它工作正常。 请帮助检查应用是否可行、是否需要修改任何参数?         

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 VCOM12和 VCOM34?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    我想我不使用 VCOM12和 VCOM34。 或者您还有其他建议吗?

    由于在 PCM4204 EVM 上、VCOM12是输出并为 OPA227 V+(引脚3)提供偏置。

    但我提供了审阅原理图、它使用了 NE5532DR 并具有偏置电压(2.5V)、网络名称是"VBIAS_CH12"。

     "VBIAS_CH12"偏置电压连接到 NE5532DR V+(引脚5)。

    谢谢

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liga、

    只要您 使用 VCOM 引脚向输出信号添加适当的偏置、这是不必要的。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我认为讨论电路效率更高。

    如果您可以指出如何修改原理图、  

    谢谢

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我通过电子邮件回复、并将关闭此操作