This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:软件示例代码

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034188/tas5720a-q1-software-example-code

器件型号:TAS5720A-Q1

你(们)好

客户正在使用 TAS5720A-Q1芯片、但不知道如何通过软件进行开发、您能否在 QNX 下或 Linux 下提供相关的配置源代码、都可以、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    TAS570A-Q1通过 I2C 命令进行控制。  QNX 或 Linux 中的任何 I2C 代码均可用于控制 TAS5720A-Q1。  TAS5760是一款类似的器件、有些第三方驱动程序开发可能会有所帮助。   链接

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg。

    我尝试打开链接但失败、您能帮我提供代码文件吗? 再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我向您的电子邮件地址发送了第三方代码的 zip 文件。

    此致、
    Gregg Scott