This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:复位后无 PWM 输出

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032861/tpa3221-no-pwm-output-after-reset

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件:OPA1637

大家好、

我的客户面临启动问题、即 释放/RESET 后 PWM 开关无法启动。 这种情况并非每次都发生、而是间歇性发生。     TPA3221前面有 OPA1637 、用于将电流模式信号从 DAC 转换为电压模式信号。  

--------

情况:

  • PVDD=25V、VDD、AVDD、GVDD=5V (外部 不来自内部 LDO)
  • OPAMP 输出 看起来正常。  TPA3221的输入是正常的。
  • TPA3221的 PWM 输出不稳定。 有时、它 在两个输出上都显示、但有时仅在1个通道上显示、或者根本不显示。  
  • 当问题发生时、/fault 和/reset 同时设置为高电平。  
  • 当/CMUTE 设置为低电平时、输出端存在一些偏置电压。 (根据我的理解、输出上不应有任何信号)

--------

问题:

  1.  在启动时释放/RESET 后、不应自动将/FAULT 信号变为高电平?  与 下面数据表中的/RESET 相比、/FAULT 首先设置为高电平是什么意思?
  2. 客户认为 OPA1637和 TPA3221的启动时序是一个问题。 因为输出仅在 TPA3221导通速度快于 OPA1637时工作。 相反则 不起作用。 您认为这会影响 TPA3221的运行吗? 如果是、 您能否给我简短的解释一下为什么会发生此错误?
  3. 我读了另一个类似的线程、建议交流耦合电容器使用1uF 电容。 我的客户正在使用2uF。 这是否可能导致问题? 请参阅下面的原理图

非常感谢您阅读此内容。 当我获得更多信息和波形时、我会再给您回电。

此致、

Jay

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    1.复位#引脚应由主机控制。 释放后、器件开始运行。 FAULT#引脚时序显示、它仅在上电复位后的一段时间内变为高电平。

    2.对于启动序列、如数据表第9.4-1节所示。 您是否遵循了该顺序?

    3.交流耦合电容过大可能会导致充电故障。 因此、您可以将电容降低到1uF、然后重试。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    2、是的、他们确实做到了。

    3.我手上拿了这个板。 我很快就会评估它。

    您是否会查看他们的原理图和波形? 我将通过电子邮件发送它。  

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    当然。 我们可以将此案例脱机。 请将原理图和其他材料发送给我和 Shadow He。

    谢谢!

    此致、

    Sam