This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:如何确定 LC 滤波器和电感器规格的值

Guru**** 2521220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034120/tas3251-how-to-decide-the-value-of-lc-fileter-and-inductor-spec

器件型号:TAS3251

你(们)好  

随附的文件是我们的原理图、请帮助查看。

我们的设计有两个 TAS3251、一个低音扬声器(4 Ω/最大45W)+ 3个高音扬声器(4 Ω/最大10W)

问题1:

由于 PCB 面积限制、我需要选择更低的电感器。

您能否建议如何确定 LC 滤波器和电感器隔垫的值?

问题2:

为了节省成本、是否可以在 TAS3251的 BTL 输出端并联3个高音扬声器?

 e2e.ti.com/.../TAS3251.pdf

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

      请查看以下文档、了解如何计算 LC 滤波器、应考虑频率响应、电感损耗、纹波电流等因素。 如果我们的客户只想选择尽可能小的电感器、最重要的是计算电感器上的纹波电流、不应触发 OC 保护。

    e2e.ti.com/.../5504.LC-Filter-Design.pdf

       三个高音扬声器都连接在不同的设备上、因此不太可能并联。 不同器件之间的信号路径不能完全相同、并联它们很容易出现 OC 问题。