This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:FAULTZ、MUTE、SDZ 上拉

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033914/tpa3118d2-faultz-mute-sdz-pull-up

器件型号:TPA3118D2

大家好、  

我正在设计 一个使用 TPA 3118D2放大器连接到两个8W 扬声器的扬声器板。 PVCC =AVCC = 24V。  

在图 数据表的30个引脚 FAULTZ、MUTE 和 SDZ 通过100k 电阻上拉至 GVDD。

在电路板中、我将 FAULTZ、MUTE 和 SDZ 引脚连接到高压组上电压电平 为1.8V 的 FPGA SOM。  我能否使用100k 电阻器将这些电压上拉至1.8V?  

谢谢、此致、

Aayush Aneja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aneja、

     FAULTZ、MUTE 和 SDZ 引脚不能上拉至1.8V 电源。 请参阅表6.3 建议运行条件。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    是否可以为 FAULT、MUTE 和 SDZ 引脚上拉至3.3V? 我要将其连接到电压电平为3.3V 的 FPGA 上的 HD 组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aneja、

    是的、这些引脚可上拉至3.3V。

    此致、

    Derek