This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:数字和模拟增益变化平衡

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033863/pcm1862-digital-and-analog-gain-variation-balance

器件型号:PCM1862

 专家您好!

我听说在 这个线程中、PGA 的增益变化将在+-5%以内
我认为这主要来自模拟 PGA、而数字 PGA 的增益变化几乎为0。
这种理解是否正确?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    是的、该数字基于 APGA 和 DPGA 步进能力的相对精度、而实际上并不是预期值、您会看到很大的变化。

    此致、

    Carson