This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:扬声器中未播放8kHz 音频文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1034151/tas2505-q1-8khz-audio-file-is-not-getting-played-in-the-speaker

器件型号:TAS2505-Q1

尊敬的 TI 团队:

播放8kHz 音频文件时遇到问题、扬声器出现问题。当在 PC 中播放同一个文件时、将播放该文件。以下是编解码器使用的 PLL 设置、

{12288000、8000、1、7、0、 7、12、128}

我也在为您的 reference.e2e.ti.com/.../out_5F00_sample_5F00_8k.wav 附加音频文件

请告诉我们问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth、您好!

    根据您的描述、我假设您的 MCLK = 12.288MHz、WCLK = 8kHz
    您可以使用以下时钟设置、无需 PLL:

    • NDAC = 1
    • MDAC = 12
    • DOSR = 128

    这将设置 Fs = 12.288Mhz /(1*12*128)= 8kHz

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师