This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:PLL 配置查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033361/tas2505-q1-pll-configuration-queries

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

我们尝试了不同采样率(8/16/32/48kHz)回放的录音。我们观察到、对于8/16/32kHz PLL 配置是必需的、而对于44.1/48kHz MCLK 则是必需的。

在驱动程序代码中、时钟源的这种更改不是按照采样率进行的。因此、您能告诉我们对此更改要在驱动程序代码中进行的更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能为我提供一些有关查询的指针吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth、您好!

    您能否分享命令或驱动程序部分的详细信息? TI 未开发用于 TAS2505的驱动程序、因此我们仅提供它作为参考。
    也许您只需要在初始化脚本上添加一些命令?

     MCLK、BCLK 和 WCLK 的频率是多少? 当您说需要 PLL 配置时、这意味着您仍在使用 MCLK、但启用 PLL 以实现更低的采样率?
    32kHz 不是44.1k 或48K 的倍数、因此该 PLL 需要、但8k 和16k 应该是48K 的倍数。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师