This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033244/tlv320dac32

PCB 配置现在看起来是这样的。

我们将在典型特性中使用图19。 (仅使用 HPLCOM 和 HPRCOM)

(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac32.pdf?ts=1630621395045&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

如果有任何需要额外设置的寄存器、或者存在错误的寄存器、我们将不胜感激。  

我需要有关初始寄存器设置的帮助

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GWON生、

    寄存器说明看起来可以将 DAC 信号路由到 HPxCOM 输出中、但我不清楚用于验证每个位值的语法。
    这些是您用于初始化器件的所有命令吗? 您的时钟设置如何? 您的 MCLK、BCLK 和 WCLK 频率是多少? 您是否在脚本中的其他位置配置时钟分频器?

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师